欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘室用LCA设备的滑动机构(对应无尘室的LCA-10)

  • 2020.03.17 21:47:00
  • 米思米
  • 3449

   秉持着“两个滑动部件相互摩擦,由此进行滑动的部分必然会起尘”这一思路。这从滑动机构的摩擦,磨损和寿命这三点来看是合适的。因此,在无尘室使用的LCA设备的滑动机构部其无尘化技术,是根据无尘化技术三原则的项目-2“不产生污染物”这一思路来采取措施的。

   ・由于滚珠丝杠是进行旋转运动的,因此,润滑脂飞溅的影响较大,通常,若是润滑脂,直至运转后20小时左右为止,润滑脂飞溅量较多,之后,在高水平上稳定下来。

   ・使用低起尘润滑脂的话,从初始开始,起尘就较少,并在长时间内稳定。

   ・对于两者,为了要抑制长时间磨损,需要适时地供给润滑脂(参照【图2】)。
  

无尘室用LCA设备的滑动机构(对应无尘室的LCA-10)


为了要抑制滑动部的磨损起尘

手段示例

减少滑动机构部

减少采用滑动/旋转/啮合机构
例
・滑动/旋转→非接触式滑动等
・啮合(齿轮等)→伺服机构,由此来削减齿轮数量。
・缩短搬运机构

减少摩擦力

1.减少垂直荷载
→增加轴承,增大接触面积这一轻量结构化
2.减少加速减速
→减少加速减速,利用惯性力。
 减少垂直荷载的影响

使用润滑剂来抑制磨损

采用无尘用润滑脂,并进行维护。

采用耐磨损性高的滑动部件

采用具有规格余量的滑动部件(轴承类)
采用陶瓷球等

抑制振动和机构松动

抑制运动速度·加速度
高精度化

局部排气处理<防飞溅措施>

通过机构结构来进行应对
采用波纹管来对起尘物进行密封

 

   下一讲,对无尘室用LCA设备的润滑用油/润滑脂类飞溅的抑制进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities